This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:高侧电流监控应用

Guru**** 2786205 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, LMP8640, INA200, INA193, INA282, INA301, INA195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664773/ina240-high-side-current-monitoring-application

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件: LMP8640INA200INA193INA282INA301INA195.

您好,

我想在带电处理的高侧电流监控中使用INA240A2,通过一个分流器/放大器获得三个电动机相位等效电流。 (用于降低成本和缩小尺寸)

sboa163a图3应用说明描述了此配置。

在我们的设计中,电源可在15.5V至46V直流瞬态电压之间变化,即使在雷击浪涌时为70V。

在 µs配置中,测量的电流将在高di/dt (大约200A/μ A,20kHz切换频率)下处于非连续模式。 INA240是否适合此用途,或者其他哪种参考更兼容?

感谢您的回复,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

     

    感谢您选择TI。

    如果我准确理解您的要求,在正常操作期间,电流感应放大器将看到恒定共模电压和20kHz的差分输入步长;差分步长的实际轮廓将由电流曲线和并联阻抗确定。

    考虑到这些条件,INA240应该适合,但我们还有其他一些潜在的候选人,包括但不限于INA193,INA200,INA282和LMP8640家庭。 除了电气规格之外,它们在物理尺寸和单位成本方面也有所不同。 我建议您根据对您重要的参数对其进行审核。

    希望这能帮助您解决问题,如果您还有其他问题,或者这能解决您的问题,请告诉我们。

    请注意,广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guang

    非常感谢您的快速回复。

    INA240 µs 2V/2 µ A转换速率,但 稳定时间约为10µs µ A。 与50µs μ m PWM周期相比太长。

    INA193的 µs率为1V/µ A,但 稳定时间约为2µs µ A。 (在某些情况下比上一个快)

    INA301鞭子  µs适合我的应用,它提供4V/μ m的回转速率,但没有提供稳定时间。 是否可以给出此参数?

    我的愿望是尽可能减少要测量的信号变形(0至4V输出)

    感谢您的宝贵帮助,

    此致

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

     

    从数据表的图24来看,INA301的稳定时间也可能在2US左右。 我同意 INA301与 其他两种信号相比,可以提供更快的大信号响应。

    请注意,广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Guang

    我认为这种高侧测量风险是很困难的。
    6级电机控制的相电流几乎是方形波形。
    如果我只想测量每个相位的正电流,将其相加以具有几乎连续的波纹电流,则测量似乎更容易。
    INA195非常适合节省空间(1个初始值具有3个功能),如果我相信数据表的图29,它可以接受反向电流。
    INA195的输出将用作"校正"测量。 CM电压,从13V到32V稳定状态。
    在这种情况下,此组件是否可以在没有故障或其他放大器问题(如反相等)的情况下使用...

    非常感谢,

    此致,Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

     

    我希望大家都很好,对迟交回覆表示抱歉。

    双向拓扑应该正常工作。 设备功能模式说明仍然适用,如数据表中的8.4 2部分所示。 如果低电流级别是"不在乎",则可以忽略。

    在范围内的共模电压(-16V,80V)不会导致相位反向。 我想这就是你所关心的。

    但是,有关此主题的更多信息-一些较旧的放大器在受到大差分输入电压的影响时,将会出现这种现象。 此设备就是其中之一。 然而,触发电平(多伏)远远超出线性输入范围的上限。 因此,在正常操作期间,相位反转的可能性应该几乎为0。 我认为发生相位反向的唯一机会是当感应电阻器汽化时。 整个直流总线电压出现在输入端。

    由于您的输入电流是步进波形,因此最好使用低电感感感应电阻器。 如果振铃是一个潜在问题,您可以考虑将铁氧体磁珠放入输入感应线路。 选装的输入滤清器也有助于压平此类环。

    请注意,广