This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:INA225的哪些参数被认为是精度?

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666828/ina225-which-parameters-of-ina225-is-said-to-precision

部件号:INA225
主题中讨论的其他部件: INA333

如何知道 INA225可用于测量uA电流? 哪些参数可以清楚地告诉我?

我要测量低至 20uA的电流。 当然,它可以测量更大的电流,如1A,但不需要非常精确。

如果有其他好主意,请告诉我,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用E2E论坛。 我们的电流感应放大器主要设计用于通过较大的电源轨测量更高的电流。 我们目前没有能够准确测量20uA的电流感应放大器。 我将引导其他小组中的某个人提供更好的帮助。 一个关键问题是您尝试测量的电压轨是多少? 这可能有助于提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的目标应用是什么? 能够测量20uA至1A的电路可能需要多个增益配置,尤其是当您需要准确测量20uA电流时(这可能需要精确到2uA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 准确测量待机设备的电流,大约是20uA。 同时,我想测量正常电流,但不需要精确。

    我  接受增益配置,如切换,但测量的20uA电流必须准确。

    INA333可以做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果您可以提供以下信息,它将帮助我们建议此应用程序的设计。
    1.您有什么电源电压?
    2.要测量的最小和最大电流水平
    3.要求的精确度
    4.可接受的负载电压或电阻(为了测量电流,我们需要在电路中插入并联电阻器)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex
    1.12V和24V;
    2.最小电流约为20uA,最大电流约为1A;
    3.小电流精度为0.1uA,大电流精度为1mA;
    4.电阻正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我应该再问一个问题:这需要是高侧还是低侧电流测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    电阻是否设置为电源输入的高压侧?低压侧是否设置为GND?

    我需要站在高的一边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此高压侧感应的是+12V电源还是+24V电源? 如果可能,您能否提供您的应用程序的示意图,以便我们更好地了解该应用程序? 此驱动器的输出是什么? 这是内置于其监控电源电流的系统中,还是独立系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我想办理登机手续并确保问题得到解决。 由于我们没有收到回复,我将继续并关闭此线程。 如果您有其他信息,请随时回复下面的问题,这应该会重新打开此主题,或者在E2E上创建一个新帖子,我们很乐意为您提供帮助。