This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353-N:LF353-N输入电容

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353-N, LF347-N, LF347, LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666079/lf353-n-lf353-n-input-capacitance

部件号:LF353-N
在Thread (线程)中讨论的其他部件: LF347-NLF347LF353

您能告诉我LF353-N的输入电容值吗?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    我相信电容将与LF347-N (四路)两个样品相同。

    CP为同相电容(接地)

    CN 是反相电容(至GND)

    CD是输入电容。

    LF347 LF347
    CP 3.3 pF 3.4 pF
    中国 3.5 pF 3.7 pF
    光盘 1.4 pF 1.9 pF

    我没有关于LF353 (DUAL)的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,
    非常感谢您帮助解决此问题!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    在NS LF351的原始数据表(第8页)中,您将找到3pF:

    pdf.datasheetcatalog.com/.../DS0.5648万.PDF

    对于相位裕度模拟,我假设这些类型的FET输入运算放大器的最差情况下输入电容为10pF。

    Kai