This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:Tida-0.0187万真零电压输出放大器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA837, OPA835, OPA838, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662908/ths4531a-tida-00187-true-zero-volt-output-amp

部件号:THS4531A
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0187万OPA837OPA835OPA838OPA2810

您好,

我的客户对TIA-0.0187万真零电压输出电流感兴趣。  他们询问:

是否还有单端版本? 我们不会在这里使用太多真正的差动运算放大器。

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuchen,

    客户可以将OPA835,OPA837或OPA838用作单端配置中的真正零电压输出放大器。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    对于小型双运算放大器封装中的真零电压输出放大器,您是否有其他建议? 例如DFN-8s或最好是晶片/CSP封装? 客户应用程序的空间非常有限。

    谢谢!
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,

    我建议您使用OPA2810,它是DCN-8中提供的双运算放大器封装,即3 mm。

    此致,
    Rohit