This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:THS4524

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4524
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665410/ths4524-ths4524

部件号:THS4524

尊敬的各位:

我希望通过TI的THS4524实现完全差分集成器。

在TINA A中执行一些模拟,获得了一个非常酷的集成商模型。 我似乎太容易了。 欢迎您的意见和帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对电路的最大风险是稳定性。 如果您可以附加TINA文件,我很乐意为您运行稳定性模拟。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如Jacob提到的,您的电路稳定性可能是集成商面临的主要问题。 如果我们对您的电路进行稳定性分析,它看起来就像THS4524开环增益曲线(THS452x_AOL)与噪声增益曲线的交点在-20分贝/十进制,表示电路稳定。 通常,如果交叉点位于>-20dB/decade (或说-40dB/decade),则可能是放大器不稳定。 但是,我相信集成电路不会出现这种情况,因为THS452x是单位增益稳定的,您的电路的最小噪声增益基本上是1V/V或0dB。

    要了解有关FDA稳定性的更多信息,特别是噪声增益和开环增益,以及它们的相互作用如何影响稳定性(如果您是FDA的新用户),我建议您在此处观看TI Precision实验室视频:

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈,

    请在TINA文件associatede2e.ti.com/.../Diff_5F00_Int.TSC下查找

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我看了一下你的赛道,它看起来很稳定,正如Rohit所提到的。 看起来您应该拥有大约70度的相位余量,这应该是足够的。

    此致,