This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:驰豫振荡器频率计算

Guru**** 2972360 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666629/tlv3501-relaxation-oscillator-frequency-calculation

部件号:TLV3501
主题: TLV3201中讨论的其它部件

 TLV3501的数据表中有 一节是关于 驰豫振荡器的8.2 1。

我不理解本节中的频率等式,需要更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您与我们联系。 您是否可以进一步说明您需要更多详细信息的方程式的哪一部分。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "因此,周期为1.38 ×R1C。 如图18所示,对于62 pF和1 kΩ,输出按10.9 MHz计算。 此电路的实现以9.6 MHz振荡。"

    请阅读我上面提到的数据表。

    1/( 1.38 ×1000*62*10^-12)不要做10.9x10^6.

    我需要正确的公式来确定理论频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你指的是什么。 根据您尝试创建的频率,数据表中洗脱到的寄生物可能会也可能不会影响您。 我们需要几天时间来研究一下,看看是否可以创建合适的寄生物方程或模型。 同时,如果您可以分享您尝试创建的频率,我们可以尝试帮助您找到解决方案。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以,但我需要计算的理论输出频率。 数据表中有错误或不充分的句子。 我将产生1,10,20和40 KHz的方波,并将使用模拟mux更换电阻器以选择频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在等待您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉耽误您的时间。 TLV3501数据表中的寄生淋洗液通常适用于频率 比您列出的目标频率大得多的振荡器。 最适合您的应用和频率范围的设备是TLV3201。 我已经使用TLV3201创建了TLV3501数据表中所述的振荡器电路,用于40kHz的目标频率之一。 我在实验室中模拟并测试了此电路,以验证方程式和设置。  40kHz振动的周期为25us,半周期为12.5us。 基于此,您将有12.5us = 0.69RC。 使用此方程式,您可以选择您的电阻器和电容器值。 在我的示例中,对于40kHz,我设置C = 1nF,R = 18K以获得我想要的振荡期。 在您的情况下,您需要为每个频率相应地更改电阻器和电容器。 我在TINA中创建了这个电路并模拟它以获得25us的目标振荡期,如屏幕截图所示。 我还将TINA文件附加到此电路中,如果您想模拟它的话。 然后我在实验室中验证了模拟结果。 您应该能够使用此设备并进行设置,以便为您的频率范围创建振荡器电路。

    此致,

    Jaskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。 如果我使用双电源,我不需要R2,对吗?
    而且我仍然不明白为什么eq.是0.69 * RC。 0.69 是ln (1.99)。 0.5。 1+B/(1-B)=3。 因此,它需要为ln (3)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    即使设置了双电源,您也需要R2。 R2电阻器网络用于将跳闸阈值设置为1/3和2/3的电源,而无论您使用的是单电源还是双电源。 此方程式来自RC电路的放电和充电方程式。 振荡器电路设计为在1.67 和3.33 电源的1/3和2/3处跳闸。 在解除方程式的情况下,方程式将为vc=vs * e^(-t/(rc))。 这将导致0.5 = e^(-t/(rc))。 使用此方程式,您将得到t = 0.69RC,因此0.69 来自何处。 使用RC电路充电方程式,您将获得相同的值。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,但TLV3201目前还没有BXL文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我也看到了。 我正在努力将BXL文件上传到我们的网站。

    谢谢!
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我正在等待下载和使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在等,谢谢