This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:关闭以输出Hi-Z延迟?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV761
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666334/lmv761-shutdown-to-output-hi-z-delay

部件号:LMV761

数据表(SNOS998I–2015年10月)指定了各种条件下Ton (关机后的Turnon Time)的典型值。

TI是否能够提供从断路(/SD)输出进入高阻抗状态的时间的(最大和典型)数值?

谢谢

数据库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,dB,

    遗憾的是,我们没有关机的最大或典型计时图。 我们可以在5台设备上进行此测量,并为您提供平均值。 如果您愿意,请告知我们。 我们应该能够在大约10个工作日内回复您。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaskaran,

    感谢您的快速响应。

    是的,请继续进行测量。 如果您能提供除平均值之外的单独测试结果,我将不胜感激。 顺便说一下:我们从5V电源轨运行LMV761。

    问:您建议使用什么测试设置来测量Hi-Z状态?

    此致,
    数据库
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DB,

    我建议使用1k上拉电阻器供电,并使用1k下拉电阻器供电至比较器输出的GND。 这将在关闭后输出处于Hi-Z状态时在中间电源输出。 您可以测量从启用停机点到输出达到中电压点的时间。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaskaran,

    感谢 您的推荐。 TI是否继续进行测量? 最好也是在高温下提供这些数据。

    供您参考:此帖子(.  )请求包含 关闭引脚的Tina SPICE模型:  

    它标记为"已解决", 但LMV761型号仍为2012年版本!


    此致

    数据库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,dB,

    测量是在5伏电源下运行的5台设备上进行的。 结果如下:
    单元1:20.6ns
    单元2:20.4ns
    单元3:19.6ns
    单元4:20.0 ns
    单元5:19.2 ns
    我看到模型未更新,很遗憾我们现在无法添加此功能。 但是,我已经为我们未来的零件记录了这一点,以便在模型中包括关闭功能,还可能在数据表中包括从关闭到输出进入高阻抗状态的时间。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jaskaran,

    非常感谢您的测量。

    这有助于我们解决棘手的实施问题。

    此致

    数据库