This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:直流偏移和弹出噪音问题

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667453/pga2500-dc-offset-and-pop-noise-issue

部件号:PGA2500

我们的客户面临着较大的直流偏移,并且在更改PGA增益设置时,它会发出可听见的杂音。

这就在ES1评估后的最终器件选择阶段之前,如果这是器件性能限制,它们将移至另一个PGA。

直流伺服已启用,但6个设备输出引脚的直流偏移值如下所示。

 

(PCB1)  1通道    2通道(mV)

Vout + 5.14      - 2.7

Vout - 4.98      - 2.6

(PCB2)

Vout + 2.0 4.6       

Vout - 2.2 4.6       

(PCB3)

Vout +  - 0.6    (Vout +) 5.1

Vout - 0.3      (Vout - Vout) 5.3

 

我们尝试通过对终端进行整形来消除输入引脚偏移影响,但没有变化。

而且,爆音噪声级别和直流偏移之间存在密切的关系。

此设备是否出现故障,因为数据表上的任何增益设置下的直流偏移规格为1mV?

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki-san,
    能否提供PGA2500应用程序的示意图? 这将帮助我们更准确地解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    我会将客户示意图单独发送到您的电子邮箱。

    偏移电压规格未指定测量电路,但它是否是差分对电压规格?
    如果是这样,我们的测量结果在+/-1mV限制内。

    另一方面,我们已经看到绝对偏移电压与杂音级别之间的强大关系。
    您是否知道"零交叉检测"是感应到每个单端安培输出电压还是差动对电压?

    此致,
    Mochizuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki-san,

    我认为偏移电压规范可能适用于差分输出电压,因为它将直流伺服状态指定为测试条件(直流伺服将减少输出的差分直流误差)。

    零交叉检测对差分输入信号起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mochizuki-san,

    由于我们已将其移至电子邮件对话中,我将继续并关闭此E2E线程。 如果您希望返回论坛,只需在此处回复,该主题将重新打开。