Other Parts Discussed in Thread: PGA2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA2500 我们的客户面临着较大的直流偏移,并且在更改PGA增益设置时,它会发出可听见的杂音。
这就在ES1评估后的最终器件选择阶段之前,如果这是器件性能限制,它们将移至另一个PGA。
直流伺服已启用,但6个设备输出引脚的直流偏移值如下所示。
(PCB1) 1通道 2通道(mV)
Vout + 5.14 - 2.7
Vout - 4.98 - 2.6
(PCB2)
Vout + 2.0 4.6
Vout - 2.2 4.6
(PCB3)
Vout + - 0.6 (Vout +) 5.1
Vout - 0.3 (Vout - Vout) 5.3
我们尝试通过对终端进行整形来消除输入引脚偏移影响,但没有变化。
而且,爆音噪声级别和直流偏移之间存在密切的关系。
此设备是否出现故障,因为数据表上的任何增益设置下的直流偏移规格为1mV?
此致,
Mochizuki