This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:TLV9062 -设备关闭时的ESD二极管

Guru**** 2962270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666714/tlv9062-tlv9062---esd-diode-while-the-device-is-off

部件号:TLV9062

大家好,

我正在使用TLV9062并关闭Vcc以节省电量。

这会造成设备未通电时输入电压可能高达0.15V的情况。

特别是传感器连接到正极输入,并通过分压器,最大电流保持100uA。

关闭/打开电源的情况每10秒重复一次,持续约1秒。

ESD结构是否会随着时间的推移而影响或影响设备性能,或者低电流条件足以使设备保持良好状态并在一段时间内保持在规格范围内?

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当运算放大器电源"关闭"时,其状态是什么?  是否存在高阻抗(开路),对地短路?  事情可能会顺利,但我们可以验证您是否提供了此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,

    这实际上可能是两者,所以高通晶体管会打开电路,使OPA电源浮动或
    最终设置很可能是为具有MSP430输出的器件供电。
    因此,器件电源将通过推拉式MSP430输出接地。

    如果您对这两种情况都有考虑,我可以提出一种或另一种解决方案。
    我认为接地可能比让Vcc浮动更好。

    谢谢!

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Collin,

    我已经仔细检查过了。
    目前,TLV9062通过高压侧开关供电。
    这意味着vs将浮动。 这是否会造成任何问题?
    当设备浮动时,Vcc和GND之间的任何电阻器是否有帮助?
    这有助于在浮动时保持GND和Vcc的电位相同
    电阻器(如果有用)应该是尽可能高的电阻器。 有什么建议?

    谢谢!

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落

    如果输入最大值为0.15V,则输入电流将不会流动,因为电压不足以正向偏置硅二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ron:

    感谢您的意见。
    可能0.15V是预期的最大电压,但他们不会发誓。
    另一方面,如果您只打开ESD二极管并使用10K电阻限制电流,您是否发现任何问题?
    这种情况可能包括更广泛和最坏的情况,即ESD刚刚打开(0.3V)。

    在Vcc到GND之间有一个电阻器将会有任何帮助,例如 100K,如果输入电压可能达到0.3V。
    这是否有助于为ESD提供更好的电压,而不是浮动电压?

    谢谢!

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落

    如果输入以某种方式打开V+电源的二极管,则V+将低于输入电压,因此允许输入高达5.5V。 输入电流也很重要,最大1mA是合理的设计。

    只要输入电流小于1mA且输入电压小于5.5V,则TLV9062上就不会有直接应力。 如果V+达到足够高的高度,让V+总线上的任何东西开始工作,则该设备将工作。 所以做好准备。 这对于小于1V的输入非常不可能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供附加信息。

    我认为在数据表中提供有关ESD二极管的更多信息会有所帮助。

    某些数据表指定了ESD电压阈值和最大电流。

    这些信息在类似情况下可能有所帮助。

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sunset,

    感谢您的反馈。  ESD信息在绝对最大额定值表中间接说明,对于TLV9062,我们可以推断ESD二极管电压约为0.5V (来自ABS最大共模输入电压),ABS最大输入电流 表明最大二极管电流为10mA。  注2还提供了其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,
    感谢您提供信息。 我在搜索关键字ESD后错过了备注2。 从VCM导出二极管电压可能会引起误解,因为有些器件是轨对轨的,但仅超出轨100mV。 对于这些设备,我假设使用相同的钳位二极管,并且可能也应用0.3V-0.6V。 对于在电源导轨下具有VCM的设备,我还假设,虽然不是线性的,但设备在导轨外的0.3 -0.6V处夹紧。 从这个角度来看,我个人认为,我宁愿在另一个领域陈述夹持二极管的固有性质。

    谢谢!
    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈,Sunset。

    为了阐明我们的建议,请查看绝对最大额定值(AMR)表以查找二极管电压。 TLV9062具有轨对轨输入级,其共模输入范围在电源轨以外100mV时指定。 因此,这是一个设备示例,其中输入共模范围超出导轨100mV,而绝对最大电压超出导轨约500mV。