This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV821:关于运算放大器的无问题

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV821, TLV2401, TLV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667619/lpv821-noob-question-about-op-amps

部件号:LPV821
主题中讨论的其他部件:TLV2401TLV8801

尊敬的:

我以前没有使用运算放大器的经验。

我使用过TI选择工具,但老实说,参数的数量令人无法抗拒:)

在我的初稿搜索中, LPV821似乎 是一个涉及MSP430和输出高达60 mV的传感器的项目的候选对象。

不幸的是,我想在实验电路板上执行第一个测试,因此我需要一个DIP软件包开始。

之后,我可以在Eagle中与任何候选人一起设计我的主板,但我想这样开始。

所以,我的问题很简单。 您能 不能 ºC您对某些TI产品的推荐,这些产品类似于LPV821 (低电流消耗和低UV /Δ T),但却具有DIP封装?

让我们看看你能想出什么,感谢你的耐心:)

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kazola,

    对于具有相似电源电流级别的DIP的试验电路板,我推荐TLV2401 ("P"版)。

    还有DIP适配器板可用于将TLV8801封装调整为DIP。 这些文件列在产品文件夹的Tools and Software (工具和软件)选项卡中。

    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazola

    对于输出低电平电压(如您所描述的电压)的传感器,最好使用零漂移放大器(如LPv821)。  在创建印刷电路板之前,您希望对电路进行试验电路板,这也是非常可以理解的。 我们已预计您需要这样做,并创建了小型PCB,您可以订购这些PCB,将SOT23转换为8引脚DIP封装,这将非常有效 在您的试验电路板上。  以下是您需要订购的主板的链接。  

    www.ti.com/.../dip-adapter-evm

    您将在此套件中找到大多数常用的表面安装足迹,并将能够将其用于将来的实验。  但不要忘记订购LPV821样品,因为它们不随主板提供。 您必须订购这两种产品。  我还建议您在TINA中模拟您的电路。 您可以将此参考设计用作起点 http://www.ti.com/product/LPV821/toolssoftware

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一定要来! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表示感谢! :)