This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:交叉验证两级级联INA333的模拟结果和建议,以获得所需的交流信号

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, TINA-TI, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664359/tina-spice-ina333-cross-verification-of-the-simulation-result-of-two-stage-cascaded-ina333-and-suggestion-in-order-to-get-desired-ac-signal

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,INA828

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好, 
我在TINA中模拟了我的要求,通过级联两个 输入交流电压幅度=130uV 频率=50Hz 的INA333,一个INA33是1k增益,另一个是10增益,我们为了得到interms 电压而采取的。 1.请验证所附文件的电路和模拟。 2.请检查输出噪声级别,并建议是否 需要滤波器以获得原始信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vasanth,

    您的INA333 TINA文件似乎未附加到您的原始查询。 请尝试附加并再次发送。 请确保使用“插入文件”(工具栏中的回形针图标)插入文件。

    INA333模拟模型确实对放大器的噪声建模。 通过限制带宽,过滤将减少输出中通常出现的总噪声。 您必须让我们知道您的INA333应用程序需要多少噪音和带宽,然后我们才能评论过滤需求。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢 您的回复。现在我发送了电路。 请查找随附的文件。我通过级联输入交流电压幅度=130uV频率=50Hz的两个INA333在TINA中模拟了我的要求
    两个阶段后的所需输出=1.3V,不需要噪声。

    一个INA33是1k增益,另一个是10增益,我们用它来获得微秒电压。 1.请验证所附文件的电路和模拟。 2.请检查输出噪声级别,并建议是否需要滤波器以获得原始信号

    否则,您会针对上述需求提出正确的建议。

    e2e.ti.com/.../ti.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Vasanth,

    我附上您在另一条线上张贴的示意图,以巩固这一讨论。 这里有几个问题:

    1)在INA333的输出上放置100nF电容器可能会遇到问题。 这不是过滤信号的正确方式。  

    2)示意图中的R3和R6与地短路,因此在功能上它们不起作用。

    3)如果您没有差分信号,并且正在将每个器件的同相输入接地,为什么要使用仪表放大器? 在滤波器配置中使用具有更宽带宽运算放大器的单级会更好。  

    4)无论您使用什么设备,系统中都会发出一些噪音。 如果您确定了可承受的噪声量(例如目标SNR),我们可以向您指示符合您要求的运算放大器配置方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的建议,如果您介意,您是否会按照以下所需规格重建我的电路
    输入交流电压幅值=130uV频率=50Hz
    两个阶段后的所需输出=1.3V,需要负噪
    我想要像INA的结构,在那之后过滤一个ADC,请建议
    1.请验证并修改电路和模拟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth,

    很抱歉,此信息不足以提供电路建议。 首先,我需要了解您要连接的是什么以及为什么要使用仪表放大器。 如果您确实需要使用仪表放大器,那么我想了解为什么您选择INA333。 像INA828这样的设备噪音较低,并且具有足够的带宽,使您只需要一个阶段。 什么构成可忽略的噪音是非常主观的。 我可以添加筛选,但如果我不知道您的目标是什么,我很难提出正确的建议。

    您提到您正在尝试将此信号传输到ADC中。 您是否选择了ADC? 如果您有,其在所需操作点的SNR是多少? 如果没有,您需要哪种分辨率和采样率? 根据转换器的不同,INA本身可能无法充分驱动它,您可能需要在ADC之前包括缓冲放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI认为这一问题现在已经解决了。 如果您有其他问题,请发布以获得进一步帮助。