This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Microvolt信号放大,频率为1 MHz

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667369/microvolt-signal-amplification-at-1-mhz-frequency

主题中讨论的其他部件:THS4032

您好,

我已经浏览了以前有关微伏测量的帖子,例如https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/t/29.3906万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰城山

    您是否有关于在1 MHz时放大1 UV信号的问题?

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kuehl先生:

    是的,您是对的,我要问的是 放大1 MHz的1 UV信号。

    您能否提供一些参考资料,这是定制放大器或推荐的现成前置放大器所能实现的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tyagi-san,

    请考虑一下,1 UV信号相对于电路内部产生的噪音有多小,以及实际电路中通常遇到的噪音。 如果您考虑的应用 是宽带且带宽为1 MHz,则需要考虑一个因素, 但如果应用是以1 MHz为中心的非常窄的带宽放大器,则需要考虑另一个因素。 运算放大器电路通常是宽带放大器,除非将其设置为滤波器;而后一个窄带电路更可能满足于低噪声离散放大器电路。

    当我 考虑在宽带放大器应用中使用其中一个增益带宽低于50MHz的低噪声精密放大器时,它们已经在频率滚动区域中,频率为1MHz。 运算放大器和电阻器产生的100 V/V增益的总输出噪声以数百微伏为单位。 虽然1 UV输入信号会被相同的100 V/V增益放大,但其相对于噪声振幅的振幅将不显著。 最终结果是所需的1uV信号会有大量的噪声对其进行调节。 多少取决于所 选的电阻器和室性运算放大器的噪声特性。

    低噪声,宽带运算放大器可以提供可接受的性能级别。 这些是TI指定为高速放大器的类别。 其中一个放大器的示例是THS4032。 您可以在此处找到其数据表:

    高速放大器由另一个TI运算放大器组提供支持,它们拥有自己的E2E论坛。 他们可能能够帮助您了解  有关使用高速运算放大器放大1 MHz,1 UV信号的实用性信息。 您采取的任何方法都需要级联多个放大器级,以使1个UV信号达到可用的振幅。

    1 MHz,1 UV信号本质上是RF信号,其振幅与无线电信号类似。 尝试在Web上搜索针对1 MHz频率范围进行优化的低噪声射频放大器。 用于射频应用的离散晶体管放大器 通常具有非常低的噪声数字。 您可能需要考虑设计考虑离散,低噪声前置放大器阶段,然后是高速运算放大器阶段。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程