This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流至电压转换器(差阻抗放大器)

Guru**** 2829635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667151/current-to-voltage-converter-trance-impedance-amplifier

主题中讨论的其他部件:LMP7721

大家好,

我有一个基于MEMS的定制单电极气体传感器,它的输出范围为几nA至mA。 因此,请向我推荐任何具有最高增益和精度的电流至电压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sidda,
    与NA合作,我建议使用超低输入偏置电流部件,例如LMP7721。 您必须在外部将其配置为互阻抗放大器,但这将为您提供最大的增益灵活性。

    这方面的一个挑战是,在北美,PCB泄漏,构造和布局开始成为非常大的问题。 除非彻底清洁,否则焊剂很容易造成NA或更多泄漏。

    动态范围也可能是一个问题。 您可能需要支持跨阻抗放大器的多个电阻值,以支持整个nA至mA范围(6个数量级)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex Davis,您好!

    MEMS气体传感器的输出电流随机变化,从PA到NA 或NA到mA。因此,请使用LMP7721告诉我如何在不损耗的情况下将电流转换为功率范围内的电压,请告诉我有关此方面的任何应用说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sidda,

    www.ti.com/.../sboa220.pdf 讨论了光电二极管应用的互阻抗电路。

    设计一个从PA到mA的电路将非常困难,因为它需要多个量程和极低的漏电切换才能在它们之间进行选择。 设计,组件选择,PCB布局,PCB材料,电路板清洁度, 其他因素在北美及更低的范围内将变得越来越重要(也越来越困难)。

    如果您只需要从MEMS传感器收集数据,另一种选择是购买或租赁商用皮诺曼计,这种计量器已经实现了此功能。

    如果您必须构建这样的系统,一个好的起点就是商业生产的微微米的原理图,因为他们已经面临这些问题并找到了解决方案。