主题中讨论的其他部件: TINA-TI
您好!
我使用Bainter拓扑(使用 OPA4192)制作了陷波滤波器,并获得了较低的Q
Webench计算得出~40dB,也是香料,但我在停止带中仅有4-5次衰减。
频率低- 40-50-60 Hz,接地为。
然后我尝试更换电阻器-它提供频率偏移,上下左右频带...所有这些都与模拟中的情况一样...
是否有人在使用bainter过滤器? Real Q是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用Bainter拓扑(使用 OPA4192)制作了陷波滤波器,并获得了较低的Q
Webench计算得出~40dB,也是香料,但我在停止带中仅有4-5次衰减。
频率低- 40-50-60 Hz,接地为。
然后我尝试更换电阻器-它提供频率偏移,上下左右频带...所有这些都与模拟中的情况一样...
是否有人在使用bainter过滤器? Real Q是什么?
谢谢!
您好Lurii:
我将您的Bainter 50 Hz带停止滤波器复制到我们的TINA-TI模拟器中。 您可以在下面看到从模拟中获得的结果。 滤波器拓扑似乎 可产生精确的切迹频率,但 切迹深度较差-至少在 这种情况下使用特定滤波器参数。 在50 Hz时,它似乎只能达到13 dB的衰减。 您 可能 会有一些可以不同设置的滤波器设置,例如-3 dB带宽和停止带宽,以 获得更好的陷波深度。
有一个较旧的TI过滤器合成程序,称为FilterPro。 它使用了几种不同的带停止类型,而不是Webench Filter Designer的Bainter拓扑。 我使用多反馈(MFB)拓扑合成了一个简单的二阶50 Hz切迹滤波器。 它只是一个MFB带通拓扑,它将输入信号极性反转,然后将其与 原始带宽输入信号相加。 结果是从原始信号带宽中减去的带通响应, 结果是带拒绝响应。
您可以在此处查看结果:
50 Hz时的缺口深度为-33 dB。 请注意,此槽口深度 是通过精确的组件实现的,公差变化将影响实际深度。
此致,Thomas
精密放大器应用工程