This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:电压采样,交流电压,噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667124/amc1200-q1-voltage-sampling-ac-voltage-noise

部件号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1200

您好,感谢您阅读我的帖子。

这是我的问题:

最近,我使用AMC1200Q1对交流电压(Vrms=220v)进行采样,但如图所示 ,感应电压在峰面积中有纹波(范围:实际电压和感应电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Shan Yan,

    您在电路中的什么位置测量CH3上的电压? AMC1200输入端的共模电压是多少? 假设CH2上的信号来自AMC1200的VOUTN是否安全? VOUTP上的信号是什么样子的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先感谢您解决我的问题,我理解您的建议。

    这是我测量的位置。

    CH2是到AMC1200的差分电压。

    但是,通用电压将超过VDD1,因此我更改了原理图。

    以下是错误示意图,GND2是PFC的接地。

    感谢您的专业支持。