This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:在新设计和更新的类似物中使用的可能性

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA204, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667234/pga204-possibility-of-use-in-new-designs-and-newer-analogs

部件号:PGA204
主题中讨论的其他部件: PGA280

大家好!

我们正在对一些旧的科学设备进行逆向工程,在该设备中使用了一系列PGA204。 我们对德州仪器(TI)产品系列中的类似IC有些怀疑。 因此,我有几 个问题,希望您的帮助:

  1. PGA204是否可以用于新的设计(因为它有一个很长的故事)?
  2. PGA204是否有任何替代IC或AFE?
  3. INA产品线中是否有类似的IC?

反向设备的简短说明-来自低阻抗源(线圈)的毫伏/微伏放大器。 事实上-电压表良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danil:

    PGA204被列为活动的,因此可以在新设计中使用。 我不知道PGA204的插入式替换件,但我们确实提供了许多PGA器件,包括一些具有斩波稳定放大器的器件,以实现非常低的偏移和漂移。 例如PGA280。

    对于非常小的输入信号,PGA204可能是最佳选择,因为它的高增益为60dB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 感谢您的帮助!