This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:数据表问题,第9.1 .1段,最大差分电压667毫伏

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667310/lmp8481-data-sheet-question-paragraph-9-1-1-max-differential-voltage-of-667-mv

部件号:LMP8481

我正在使用LMP8481-H,希望添加瞬态稳健性电路。 667 mV的最大差分电压(数据表第9.1 .1段)是否也适用于-H型? H的Vsense max是0.133 mV,我想确认它不会因电压高于0.133 而小于0.667 mV而受损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    首先,感谢您考虑申请LMP8481-H。  

    您回答正确。 根据绝对最大额定值(第7.1 节),差动输入电压(VSENSE = RSP - RSN)可高达+/-85V,而不会损坏设备。 电气表(第7.5 节)中指定的VSENSE限值描绘了放大器的线性输入范围。 希望这有所帮助。

    此致,

    Harsha