This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:基于德州仪器(TI)的工业用IEPE系统原理图回顾(紧急)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1257, THS4551, TINA-TI, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/667204/ths4551-industrial-texas-instruments-based-iepe-system-schematic-review-urgent

部件号:THS4551
线程中讨论的其他部件:ADS1257,, TINA-TIOPA365REF5025

亲爱的先生们:

有人可以查看此示意图吗?

注释。

1)我们的ADs1257数据表不允许在输入端放置铁系片,因此放置了4个LDO,我们是否可以简化原理图?

2)一般性审查和意见

e2e.ti.com/.../7725.FAD_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ignacio,

    对于第一个问题,我建议您在Precision数据转换器团队的论坛中进行确认。

    有关THS4551回路的一般观察,

    1. THS4551的供电电压是多少? 它是单个5V吗? 如果是,那么我认为您不能将THS4551 Vocm连接到0V,因为输出将被夹向负极电源。 要与ADS1257连接,您需要将声码连接至2.5V。  

    2.此外,它看起来是参考GND的输入,这意味着在单个+5V电源上,在单端到差动配置中,您可能会遇到输入电压余量问题。 您是否知道在1k电阻器之前将应用于THS4551输入的输入电压摆动?

    3.否则,THS4551原理图应在~37kHz低通切断频率下保持稳定。

    如果可能,我建议客户在继续进行电路板设计之前,先模拟TINA-TI中的THS4551电路。 客户的TINA-TI电路随附于: e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_MFB_5F00_37kHz.TSC

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,谢谢您

    1) VOCM不是0V,它是2.5V (由(OPA365)创建的称为VCOM的虚拟接地

    2)通过选择正确的具有适当动态范围的IEPE加速计,并使用重新评估R012/R013和增益,我可以在1k电阻器之前调整余量

    请确保您检查虚拟接地,并告诉我之后是否一切正常...

    我知道ADC应该至少为60KSamples,但固件已经为这类ADC提供了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ignacio,

    在这种情况下,我认为THS4551原理图应该是好的。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了REF5025的降噪电容器

    但我会在生产前将1 uf放在那里

    我将REF5025直接连接到ADC (参考5025没有外缓冲器),但我认为没有必要仅缓冲ADC参考的5025输出

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ignacio,

    我注意到的一点是,在G = 2V/V中配置的第二个OPA365 (例如U18)的输出始终接近5V。 这是因为它的直流输入是从第一级OPA365 (U17)输入的2.5V,而由于OPA365高输入阻抗和1uF交流耦合盖,它将不会衰减为半或1.25V。 由于第二级OP365输出接近5V,任何交流输入信号都将被夹在正极侧。 我认为您必须在第二个OPA365 (U18)的IN+处包括100k电阻器到GND,以便将其输入设置为1.25V。 另一个选项是在单位增益中配置第二阶段OPA365。

    如果包括100kohm电阻器并且它变得太嘈杂,那么我认为您必须降低R012和R1.31万k-ohm电阻器的值。 降低R012和R013的值意味着VOCM信号或虚拟接地可以通过交流输入信号进行调制。 因此,您可能需要在第一个OPA365输出(U17)中包含一个RC滤波器占位符,如OPA365数据表的图22或图30所示。 R和C值可能分别为10欧姆和1nF。

    此致,
    Rohit