This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较器/0V检测

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LP211, TL331, LM397, LM393, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665060/comparator-0v-detection

线程中讨论的其他部件:LP211TL331LM397LM393LM339

您好,

我想对主电压进行零检测(在法国,230V交流和50Hz)。 在实际操作之前,我尝试使用仿真来完成。

这是我的设计:

VF2正常,但VF3不正常。
在输出(VF3)上,我需要此信号:

我该怎么做?更改比较器? 设计?
我不能更改的只是TR1。 我的电源是15V。 在输出上,最大电平为+15V。
我不需要输出大量电流,10mA就足够了。

感谢你的帮助。

此致,

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    LP211是低功耗设备,无法驱动10mA。 15V/100ohm = 150mA - WAAAYYY太大电流-远高于指定的25mA驱动。

    此外,输入范围不包括"接地"。 最小输入电压为V以上0.5V至V+以下1.5V。 因此,您可能会使用"真实"设备获得不正确的输出。

    我建议使用TL331或LM397 (LM393系列),因为它们是接地感应输入,更简单,更适合应用。

    您可能还需要添加一些衰减,因为由于瞬变或噪声,输入电压可能超过15V (从+IN添加一个电阻器到GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我尝试在Tina中导入TL331和LM393进行快速模拟,然后再进行实际测试,但我没有成功。 可以帮帮我吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    在.lib文件的第一行中有一个额外的&(&)。

    删除与号,它应该起作用。

    我将提醒模型人员修复ZIP文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM393和397怎么样?

    其中一个没有型号,另一个的大小是0KB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Florian:

    “0KB”LM393型号小于1KB,因此四舍五入为零。 这是一个非常简单的模型,只有几条线。

    解压缩后文件名为LM393.5_1。 5_1扩展名表示它为5V规格建模。 您可以将"5_1"扩展名更改为.MOD或.CIR,以便TINA宏向导可以看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我成功导入TL331和LM393。

    '您可能还需要添加一些衰减,因为由于瞬变或噪声,输入电压可能超过15V (从+IN添加一个电阻器到GND)。'

    我已经用2个电阻器R2和R3添加了衰减,不是吗?

    我不知道我的宏是否工作,但我的模拟结果非常奇怪。

    LM393:

    TL331:  

    此致,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我成功获得了良好的输出信号,但并不完美。

    当我将反相输入连接到接地时,检测不正常,并且在输出上有此信号:

    当我在反相输入(150mV)上放置一个小信号时,我有这个信号:

    在我的输出中,我从未有过0伏电压,低电平是73,35mV。 如何获得0V?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Florian:

    我复制了您的结果。

    不知道TL331型号的情况如何-我必须深入了解该型号。 需要注意的是TL331型号具有子电路,因此您需要确保导入完整型号-而不仅仅是第一部分。

    LM339/393型号是非常简单的晶体管级型号-比实际的“简单”LM339/393简单得多!

    我发现我必须为反相输入至少添加100uV,这样输出就会使输出"对上"。 这似乎是一个模型伪影,我必须再研究一下。 现在,只需将100uV添加到反相输入,即可将输出平方。

    TL331是LM393/LM339的单一版本,因此您可以使用LM393型号。

    但是,由于差速器过速电压超过1V,实际设备的输出应为"平方"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我使用LM393AP进行了测试;这是我的结果(黄色曲线是输入,蓝色曲线是输出):

    我的反相输入正在连接到接地。  
    我没有精确地说输出电压为0V,而是有一点偏移(约60mV)。 如何压缩它?

    此致,

    Florian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    输出永远不会达到0.00V。 所有输出级都具有输出设备的"饱和电压",这会限制导轨的较低输出摆动。

    如LM393数据表第10页上的图3“输出饱和电压”所示。

    10K上拉至15V,低电压时为1.5mA负载电流。 根据图3图形,输出应在1.5mA负载下从负轨摆动约70mV。

    您可以尝试减小负载,以使输出旋转到更靠近滑轨的位置,但它不会碰到滑轨。 图形在"平稳水平"之前切断,在"平稳水平"之前,输出在最轻负载下达到最小输出摆幅。 图形显示最小值为3mV,负载电流为10uA。

    因此,您可以将上拉电阻的大小增加到100k (15mV时为150uA),甚至是1MEG (3.5mV时为15uA),但这将降低上升边缘,因为负载电容将创建具有更大电阻的RC时间常数。