请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Tida-0.0561万 主题中讨论的其他部件:TINA-TI, ,ADS1220, LMP9.12万
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
我想问一下可用于TIDA-0.0561万无线pH传感器发射器的合适传感器。 是否也可以将其用于ISFET传感器? 将其用于ISFET传感器的考虑事项是什么? 除了将此电路用于ISFET传感器之外,我是否还应在使用ISFET传感器时使用其他电路来测量pH值?
我感谢大家就此问题提出意见和提供帮助。
谢谢。