This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA163:关于电路图

Guru**** 2978570 points

Other Parts Discussed in Thread: INA163, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665925/ina163-regarding-circuit-diagram

部件号:INA163
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

海防

我开发了一个六通道混频器电路,我遇到了一个小问题,我需要一个高增益和低噪声运算放大器,我选择INA163 IC作为前置放大器。 任何人是否能为使用INA163 IC的前置放大器提供ME电路。 从而降低噪音并提供完美的混音器输出。

谢谢,此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penchala Prasad,

    几个问题:

    1. 您能否提供您正在考虑的问题的示意图?
    2. 此混合器是否用于差动输入或单端信号?
    3. 如果您打算将其与麦克风电平输入配合使用,您是否需要支持幻象供电?
    4. 您使用的是什么输入信号电平,您需要什么输出电平?
    5. 您是否需要单端或差动输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Alex Davis,

    以下是要求:

    1.这是我使用过的6通道混合器的电路图。

     

    2.用于单端输入信号。

    3.是的,我也在使用幻象电源。

    4.我正在使用AM-U-755双无线微型电话和冷凝器麦克风(TAKSTAR CH982)

    5.我需要差分输出。

    实际问题是混音器的一切都还好,但是我遇到了噪音问题,所以我需要一个非常好的高增益低噪音前置放大器。 因此,我选择了INA163作为目的,现在我需要麦克风前置放大器的电路图。 可以帮帮我吗。

    谢谢,此致,

    普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasad:

    对于如图所示的单端输入,可能不需要INA163。 在这种情况下,我建议如下:

    现在,我怀疑您的噪声性能受所选的大电阻值的支配,因此我提出的第一个建议是将这些值降低至少10倍,如上所述。 将这些值与反相拓扑配合使用会对输入产生过大负载,因此我将电路重绘为同相放大器。 R3为运算放大器的输入偏置电流提供接地回路,而R4和C2形成低通滤波器,以抑制在混合器输入处接收的EMI。  

    C1在输入端提供直流阻隔,如果发生短路,R10将体模电源与输入端隔离。 SD5和SD6夹紧运算放大器输入端的电压,以便在混合器输入端发生短路时对其进行保护。  

    大多数专业系统将使用平衡输入(如XLR连接器)进行输入。 在这种情况下,我认为INA163是一个不错的选择,我建议使用以下电路:

    在这种情况下,C5,C6和C7有助于抑制输入处的EMI,需要R11进行模拟,以便为这3个电容器提供直流接地路径。 R7和R8为输入提供负载电阻,并注入幻象电源。 对于专业音频应用,V_PHantom通常为~48V。 C3和C4提供直流阻塞,R5和R6为INA163的偏置电流提供直流路径。 SD1-SD4夹紧电源导轨上的瞬变电流,以避免损坏放大器。  

    如果INA163上的增益为100 rg,则应为60.606。 我能找到的最接近的标准电阻值是60.4 欧姆,它提供100.3 的增益。  

    对于任何一个电路,我们建议在两个电源上放置TVS二极管,以吸收任何电源瞬变并防止对电路造成损坏。 在这种情况下,对于9V电源,应使用10V TVS单向TVS二极管从每个电源接地。  

    我包含一个TINA-TI模拟文件,其中包含两个电路。 您可以 在此处下载。