This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331IDBVR

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665912/lmv331-lmv331idbvr

部件号:LMV331

亲爱的先生,下午好!

 

我们多次购买了微芯片LMV331IDBVR。 第一个是通过Mouser,第二个是通过强制购买。

 

根据数据表,它应该是R1IC或R1II。 但实际上,它是设备上的R1IF。

 

你是否愿意向我们详细解释这一问题?

 

我们非常期待您的回答。

 

此致,

Olesya

Sovtest

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Olesya:

    您是指TI吗? 还是Microchip? 我看不到Microchip的任何第二个来源。

    “R1IF”技术上是LMV331IDBVT/R的有效代码,因为最后一个数字“F”是组装地点代码。 这意味着此设备的组装位置与其他两台设备不同。 TI有几个装配点能够生产该器件。

    我将检查这是否为有效代码,但Mouser和Copel都是TI授权分销商,因此我怀疑它们是否为假冒产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Olesya:

    我确实确认LMV331IDVB最近通过"F" FAB运行,因此这是有效的设备代码。