This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:不同地面上的电流路径

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666627/ina301-current-path-on-the-different-ground

部件号:INA301
主题中讨论的其他部件: INA303

你(们)好

是否可以将INA301与当前路径一起使用,如下图所示?

GND1与GND2不同。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    感谢您的支持。 这很可能会导致接地回路。 一个解决方法是使用INA303,因为它有一个参考引脚。 然后,您可以将INA303 GND引脚连接到GND1,并将INA303 REF引脚连接到GND2。 当然,对于此连接,GND1和GND2之间的差值不能等于或大于INA301电源电压。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用