This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:模拟隔离器的感应滤波器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666477/iso124-inductive-filter-for-analog-isolater

部件号:ISO124

根据应用手册图23,我的板上有8个iso124。 我目前没有任何电感器/滤波器。 我有一点点噪音,约为20mV。

如果我添加AppNote滤波器电路,我可以为每个电源添加一个,还是需要为每个iso124>添加1个?它们位于板上的近端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Michael!

    您是指ISO124数据表中的图10吗? 为每台设备配备本地旁路电容器非常重要,但我认为如果布局干净,并且您的部件组合在一起,您可以使用单个电感器。 您可能需要调整一些组件值以获得最佳性能,因此在选择电感器封装尺寸时请记住这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    这正是我需要知道的。

    感谢它。