This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐合适的运算放大器来替换MAX2659

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666188/please-help-recommend-the-appropriate-op-amp-to-replace-the-max2659

主题中讨论的其他部件:TRF37C73

请帮助推荐合适的运算放大器来替换MAX2659。

我没有找到合适的运算放大器来替换MAX2659。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们对该部件的最佳替代方案是TRF37C73,它是通用射频增益块。 遗憾的是,我们没有专门为GPS/GNSS应用(如MAX2659)设计的任何设备。

    此致,