This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:单端直流耦合输出

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, THS3217, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666048/lmh6518-single-ended-dc-coupled-output

部件号:LMH6518
主题中讨论的其他部件: THS3217THS3491

您好,

我有兴趣在需要50欧姆单端直流耦合输出和大约500 MHz带宽的应用中使用LMH6518。  我正在寻找有关如何为该放大器或任何其他FDA实施此项的建议。

由于输出必须是直流耦合的,我不能使用平衡变压器。  将另一个高速运算放大器配置为差分放大器时,是否是跟随LMH6518的正确方法? 如果是,对运算放大器零件号有何建议?  或者,更好的是,是否有一个完全集成的组件,我可以使用它来获得更好的CMRR?

感谢你的帮助。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    您能否告诉我们,使用500MHz BW的50 Ω 单端直流耦合输出所需的最大摆幅?

    是的,如果您不打算使用不平衡变压器,则FDA后跟差动运算放大器将是差动到单端转换的最佳方法。 我认为我们还没有一个完全集成的组件,用于可变增益FDA以及差动到单端转换。 有关差分放大器的建议,您可能需要了解THS3217,它可以实现从直流到800MHz BW的差向单端转换。 此外,THS3491 CFB运算放大器可用于差动到单端配置,并可实现所需的直流至500MHz BW。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回复。  输出电压摆动 为+/- 500 mV。

    我一直在研究THS3217,这似乎是一个不错的选择。   事实上,数据表的图68显示了我所需的确切配置,但使用不同的FDA时除外。  我想我会订购一些评估版,以便我可以试用。

    再次感谢您的帮助。

    此致,

    标记