This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:广告和建议的最小电源电压存在差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665474/opa171-discrepancy-in-advertised-and-recommended-supply-voltage-minimum

部件号:OPA171
主题中讨论的其他部件: OPA320

OPA171网页和数据表说明指出,设备能够在低至2.7V (+/-1.35V)的电源下运行。 但是,“推荐的工作条件”规定最小电源电压为4.5V (+/-2.25V)。

哪种最低供电规格是正确的? 我想将此设备与一个3.3V电源一起使用。

谢谢!

Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nate,

    您可以将此器件与单个3.3V电源配合使用,最低2.7V规格是正确的。 我将了解如何修复此差异,感谢您告知我们。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate,Paul,

    OPA171建议使用4.5V电压,因为某些数据表规格提到更高的电源电压,而其它规格通常为2.7V至36V,这意味着2.7V是典型电压之父级,而36V则为标准电压之父级。

    当输入为轨对轨时,请查看图5以查看输入> VCC - 1.5V时会发生什么情况
    当电源在2.7V下工作时,请查看图15以了解ICC和由此产生的内部偏置电流如何对电压敏感并低于其他电源电压。

    尽管如此,VCC = 3.3V仍可用。 我的问题是为什么选择36V器件用于3.3V应用? TI具有大量5V (最大)运算放大器选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    感谢您的澄清;现在这更有意义了。 按照您的建议,我最终选择了OPA320 (5V部件)用于此应用。

    Nate