Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA210, TIPD135, TIPD156, TIPD104, TIPD129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:INA260 主题中讨论的其他部件: INA210, TIPD135, TIPD156, TIPD104, TIPD129
您好,
我希望有人能帮助我解决这个问题:
为了检查MCU和INA260之间的I2C通信,我向配置寄存器写入(0x63FF),然后读回它并获得0x63FF。 所以,它是有效的。
现在,我读取了制造商ID,得到0x5449。 这也是正确的。
从当前的寄存器中,我读的是1.25万。
我测量了通过并联电阻器的电流,根据与LED串联的电阻器,测量的电流为0.42mA或0.22mA。
感谢你的帮助
很棒