This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:电流寄存器读数始终为- 1.25万 ,即使I和#39;m测量值为0.42mA (安培表值)

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA210, TIPD135, TIPD156, TIPD104, TIPD129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665656/ina260-current-register-reading-is-always--1-250000-even-though-i-m-measuring-0-42ma-with-ampermeter-value

部件号:INA260
主题中讨论的其他部件: INA210TIPD135TIPD156TIPD104TIPD129

您好,

我希望有人能帮助我解决这个问题:

为了检查MCU和INA260之间的I2C通信,我向配置寄存器写入(0x63FF),然后读回它并获得0x63FF。 所以,它是有效的。
现在,我读取了制造商ID,得到0x5449。 这也是正确的。

从当前的寄存器中,我读的是1.25万。  
我测量了通过并联电阻器的电流,根据与LED串联的电阻器,测量的电流为0.42mA或0.22mA。

感谢你的帮助
很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Awal您好!

    感谢您选择TI。 您的读数是-1.25mA还是-1.25A? INA260的输入偏移电流(IOS)为+/-1.25mA (典型值+-5mA),这意味着设备无法测量小于5mA的电流。 事实上,对于小于50mA的电流,您不能期望任何合理的准确度。 如果电流为50mA,则INA260测量通常会出现2.5 % 错误(最大10 % 错误),此错误仅由输入偏移电流造成。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    非常感谢您的快速反应。

    事实上,我想测量 最大电流30mA的电流
    所以,现在我明白了,我不能使用INA260。

    那么,您建议使用哪种方法来测量0 - 30 mA的电流?

    此致

    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Awal您好!

    您可以查看INA210。 您可能需要输入偏移量(Vos)最低的设备。 您也可以参考其中一种设计以获取更多想法。

    TIPD135 - 10uA-100mA,0.05 % 错误,高侧电流感应解决方案参考设计
    http://www.ti.com/tool/TIPD135

    TIPD156 -低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计
    http://www.ti.com/tool/TIPD156

    TIPD104 -电流感应解决方案,10uA-10mA,低侧,单电源
    http://www.ti.com/tool/TIPD104

    TIPD129 - 0-1A,单电源,低侧,电流感应解决方案
    http://www.ti.com/tool/TIPD129

    下面是一篇讨论低电流测量误差的小文章:
    e2e.ti.com/.../3593.how-vos-and-ib-affect-small-current-measurements

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    非常感谢您的帮助!

    此致
    很棒