This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入/输出介于0和4.096V之间的高速电压随动件的参考电压...

Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602, LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666063/reference-for-a-high-speed-voltage-follower-with-input-output-between-0-and-4-096v

主题中讨论的其他部件:BUF602LMH6559

您好,

我正在寻找一个放大器来制作一个输入阻抗适配器。

我的输入信号是介于0和4.096V之间的直流至200MHz正弦电压,阻抗高达1Kohm。

我想制作一个电压随动件,但没有找到任何可以使用此输出电压维持此频率的参考。

我想在+/- 5V或+6V/-5V之间为放大器供电。

我的输出负载将具有大约250欧姆的阻抗。

您能为我推荐一个参考电路或一个典型电路吗?

提前感谢!

此致,

文森特·德科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    您可能需要查看应用程序的BUF602或LMH6559。 这两种电压随动器件都应能够支持直流至200MHz正弦信号,输出摆幅为0至4.096V。 如果您查看BUF602数据表中的图1,它可以在信号带宽为880MHz的情况下实现Vo = 5Vpp。

    对于电源,我建议使用+6V/-5V,因为使用+/-5V电源时可能会遇到输入和输出余量问题。 另一件事是,对于0到4.096V信号摆动,你真的不需要负电源低到-5V,因为信号摆动都在GND或0V以上。 可以将负极电源设为-2V,电路仍应支持您的应用。 但是,我完全可以理解,您只有+6V/-5V电源,电源调节不是一个选项。

    此致,
    Rohit