This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Onet-10G-EVM:Onet-10G-EVM

Guru**** 2510905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/666086/onet-10g-evm-onet-10g-evm

部件号:Onet-10G-EVM

您好,

如果使用480Mb/秒的信号驱动,此参考设计中使用的激光驱动器是否会工作?

ONET1151L   11.3Gbps低功率激光二极管驱动器   光纤网络IC  
ONET1151P   11.3Gbps限制放大器   光纤网络IC  
ONET8551T   具有RSSI的11.3Gbps限制互阻抗放大器   光纤网络IC  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rich,您好!

    作为此参考设计中使用的激光驱动器,ONET1151L肯定能处理480 Mbps信号。 但是,请注意,数据表中提供的电气规格不能保证数据速率< 1 Gbps,因此,在480 Mbps时,输出性能可能会略有下降。

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    SRI