This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:增益设置

Guru**** 2872590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665829/ina188-gain-setting

部件号:INA188

您好,

建议将49.9Ω 作为Gain (增益)=1000。

当RG = 49.9Ω 时,实际增益为1003。

否则,规格上的增益范围显示为1~1000。

当RG为49.9Ω Ω 时,不能保证增益。

正确吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kuramochi:

    数据表显示,要获得1000的增益,RG值必须为50.05 欧姆。 查看容差为1 % 的标准电阻值,最接近的值为49.9 欧姆。 在1 % 容差下,使用49.9 欧姆电阻器的两个最坏情况增益将是993.08 (50.399 欧姆)或1013.13 (49.401 欧姆)的增益。 通过使用较小的容差电阻(如0.1 % 容差),可以降低这些较差的情况值。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Errol-San,

    感谢您的支持。

    虽然增益超过指定增益(1~1000),但将RG设置为49.9 ohm (增益=1003)没有问题。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉莫奇山

    正确。

    此致,
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol-San,

    感谢您的快速回答。

    我还有一个问题。

    为什么指定最大增益范围为1000,但增益可以设置为超过1000?

    此致,
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-san

    数据表中的增益规范只是表示保证数据表性能的最大增益。 您可以以更高的增益运行,但设备不会在这些操作点进行测试。 在增益大于1000时,您可能会开始看到较高的增益误差,但设备仍将按预期工作。