This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/TLV1701-Q1:TLV1701-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TINA-TI, LM2901-Q1, TL331-Q1, TLV1701-Q1, LM2903, LM339, LM393, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665998/tina-spice-tlv1701-q1-tlv1701-q1

部件号:TLV1701-Q1
主题中讨论的其他部件:TINA-TILM2901-Q1TL331-Q1,TL331 LM2903LM339LM393LM2901

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

是否可以获得上述比较器的Spice模型(.lib)?

我在LtSpice中有一个模拟,我在其中使用了LM2901-Q1 (四路比较器),它在硬件中运行良好。

现在我需要具有相同规格的单通道比较器。 在数据表中,建议使用单通道备用TL331-Q1。

遗憾的是,为TL331-Q1提供的Spice模型(.lib)在Simulation中不能与LM2901-Q1一样工作。

我认为比较器TLV1701-Q1也应该很好,如果它能在我的模拟中工作。 但我不能在网站上找到它的Spice模型。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inam:

    SPICE模型一次仅对一个通道建模,因此您可以使用该系列中任何设备的任何型号。 该模型还仅对典型值建模,因此所有系列设备基本相同。

    因此,您可以对LM2901,LM2903,LM339,LM393和TL331系列使用相同的型号。

    因此,您仍然可以使用TL331的LM2901-Q1型号。 它们是相同的。