This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE032:AFE032

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE032, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664162/afe032-afe032

部件号:AFE032
主题中讨论的其他部件: AFE031

您好,

我使用了AFE301,但我计划将模拟前端从AFE301更改为AFE032。使用AFE032的请求是什么。我可以使用它代替AFE301吗?  

此致!

Behailu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Behailu:

    我将查看内部寄存器并向您反馈兼容性。

    最佳,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Behailu:

    我已经研究了AFE031和AFE032设备之间的差异。 第一个不同的部分是设备的寄存器地址和初始化,但是, AFE032数据表为您提供了有关如何写入不同序列的代码(包括初始化)的说明。AFE032板上的功率运算放大器可输出电流容量为1.9A,而AFE031在1.5A时为1.5A。 AFE032上的可编程滤波器可编程为具有AFE031器件(145kHz典型)的高频率通带(典型频率高达505kHz)。 这是由于AFE032设备是为电子计量的ARIB/FCC通信标准而开发的。 除此之外,这些设备都相似。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Errol,
    非常感谢!

    此致!
    Behailu