This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665685/afe031-afe031

部件号:AFE031
主题中讨论的其他部件:AFE032

大家好,

 

我正在向TI网站添加一行

 

http://www.ti.com/solution/power_line_communication_modem

 

我想知道我是否可以使用此评估板通过交流线路传输和接收视频。

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    视频数据的传输通常需要千兆赫的带宽。 AFE032的带宽仅为670kHz,因此不适合执行此任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能知道是否有PLC芯片可以实现吗?

    顺便说一下,我不需要千兆赫BW,我需要8MHz BW。 它不是高清的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好,

    为了增加Zak的发布内容,AFE03x产品是窄带PLC设备,工作频率较低(3–500 kHz),数据速率较低(高达数百kbit/s),范围较长(最多几公里),可使用中继器进行扩展。 还有宽带PLC,其工作频率更高(1.8 - 250 MHz),数据速率高(高达数百Mbit/s),用于较短范围的应用。 但是,我们没有宽带PLC设备。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用