This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:需要帮助- I'现在损坏了3个部件,我不知道原因

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA168, INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665524/ina138-need-help---i-ve-ruined-3-parts-now-and-i-don-t-know-why

部件号:INA138
主题中讨论的其他部件:INA168

大家好,

我需要测量8S3P LiFePO4电池组的充电电流,到目前为止,我已经断开了两个INA138芯片和一个INA168。  最大电流为<11A,我的感应电阻为0.01 欧姆。  最大 充电电压为30V,最小充电电压为27V。  引脚3连接至感应电阻器的+端。  我测量了感应电阻器的电压,它不超过0.110 电压。  增益约为27。

是否有建议的输入保护方案?  我没有在感应电阻器上放置一个示波器,但你认为可能是一个尖峰到达了168并杀死了它吗?  来自感应电阻器的导线长约12英寸。

我们非常感谢您提出任何建议。

谢谢!

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Richard,

    感谢您选择TI并就此问题展开讨论。 您是否介意回答几个问题来帮助我和团队?

    您看到的INA138到底是什么故障? 他们是如何失败的?

    导致故障的原因是什么? 故障是否立即发生? 在打开蓄电池充电器或在已打开蓄电池充电器的情况下将J20连接至感应电阻器时,是否会发生此问题?

    您的充电器的电压是30V还是大于30V?

    此致,

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    故障是输出完全丢失。 电池充电器的电压绝不会超过29.2V。

    但我想我们已经弄清楚了出了什么问题。  我们使用的电池不应拆卸,因此我们从不在电路中设置任何输入保护。  结果是未遵循正确的程序,因此在电流感应导线连接到板上时,蓄电池连接器已插入/拔出。  在蓄电池连接过程中,有一个可见的弧形,以便沿导线向下发送到INA138/INA168芯片。

    现在我们已经学习了我们的课程(不要假定将遵循这些步骤),我们将为输入添加保护。  除了在感应电阻线路中添加TVS二极管之外,您还有其他建议吗?

    谢谢!

    Richard Cooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Richard,

    除了TVS二极管,您还可以使用其他组件,例如铁氧体磁珠和RC滤波器。 有关瞬时保护,您可以在此处参考我们的参考设计之一:
    www.ti.com/.../TIDA-0.0302万

    对于持续过应力的情况(例如,电池插入极性反接,这可能会导致输入电压大于2V的部件断裂),您可以参阅此常见问题,其中提供了指向各种教育来源的链接。
    e2e.ti.com/.../3610.dealing-with-device-protection-when-you-cant-exceed-0-3v

    如果遇到更多问题,请回复。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用