This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:在我的新项目中,我需要从主控制板生成电流回路。 我正在使用xtr111来实现这一目的。 任何人都可以验证4-20mA电流回路的电路。 我们在错误标志上有问题,始终设置错误标志。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663592/xtr111-in-my-new-project-i-need-to-generate-a-current-loop-from-main-control-board-i-am-using-xtr111-for-this-purpose-can-anybody-verify-the-circuit-for-4-20ma-current-loop-we-have-issues-on-error-flag-error-flag-is-always-se

部件号:XTR111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karthikeyan,

    您的原理图没有任何直接的错误。 您观察此行为的条件是什么? 什么是输入信号? 您是否连接了负载? 如果没有电流流动路径,则错误标志将处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Kaye,
    非常感谢您的快速响应,输入信号为3.3V和5V,我们在负载中不接收任何电压。
    是的,我们连接了220欧姆的外部负载电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您的系统有两个不同的接地。 您能否验证您的负载连接到的接地和输入参考的接地是否与XTR电源接地相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaye:
    是的,我们通过负载和输入信号验证了接地连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karthikeyan,

    遗憾的是,从您所分享的信息中,没有足够的信息来确定问题的根源。 如果您可以共享输入电路和输出连接,则这可能会使问题更加清晰。

    是否已尝试交换主板上的部件以查看此行为是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaye:

         我附上了电流回路的所有示意图,我们必须使用两个不同的GND单列,请参阅示意图  

        我们必须验证负载接地是否连接到输入接地,并参考与XTR电源接地相同的接地。

    输入条件:

    输入信号为3.3V和5V。

    输出:

    我们必须连接220欧姆的外部负载电阻,但 负载之间没有响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthikeyan

    在您的第二个XTR111电路中,似乎有3个不同的接地。 需要有从F接地到0接地的路径,XTR才能正常工作。

    除此之外,从原理图的角度看,我没有发现任何问题,我建议调查主板布局以及您的部件是否损坏。 您可能需要验证输出晶体管是否正确连接,因为如果这些连接接反,XTR将无法正常工作。