This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:阻抗匹配精密放大器OPA2189

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665628/opa2189-impedance-matching-precision-amplifier-opa2189

部件号:OPA2189
主题中讨论的其他部件: OPA2192

您好,

我看了OPA2189数据表的图43B,很想知道加端子的输入阻抗是否应该与负端子的输入相匹配。

我需要反转1 PPM 5伏信号,并且想知道输入是否应该匹配以终止偏差,或者更好的做法是将加号端子接地。

等待答复

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    通过最小化添加到电路的电阻数,将产生最小的噪音。 例如,如果您使用OPA2192 Figure 43B反相放大器,则向非反相输入添加一个等于R1和R2的并联电阻的电阻器只会产生比不包括它更高的噪声。 包含该电阻器有时是为了减少通过反相输入电路中的电阻器的输入电流所产生的电压偏移。

    此外,关于电压偏移,输入到任一输入的输入电流可以是正或负,并且每个放大器之间的输入电流可以不同。 根据输入电流的极性,您可以使输出参考电压偏移更好或更差。

    有时最简单的方法是最好的!

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程