This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA270A-Q1:在固定增益=14?时应用最大全范围偏移量+-3mV

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA270A-Q1, INA270, INA271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665558/ina270a-q1-the-max-full-range-offset---3mv-is-applied-at-the-fixed-gain-14

部件号:INA270A-Q1
主题中讨论的其他部分: INA270INA271

大家好

我可以得到您的快速回复吗?

INA270A-Q1的最大全范围偏移=+/- 3mV,增益= 14[V/V]。

客户想知道固定增益=14[V/V]时的最大偏移。

 增益=14[V/V]时,应用最大+-3mV偏移?

或者,我必须计算出最大+-42mV偏移值(3mV x 14)?   

我认为INA270 (增益14) 和INA271 (增益20) 分别具有固定增益,

以便在固定增益处应用最大全范围偏移,

但我需要业务部门的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Paul,

    你是对的。 +-3mV是放大器输入偏移(Vos)的规格。 这就是为什么我们将规格标为“Vos,RTI”的原因。 RTI代表“参考输入”。 RTI Vos错误建模为非反相端子上的正电压源。 因此,为了确定输出偏移,您将RTI Vos乘以增益。

    分析错误(包括Vos)将在我们的培训视频系列中讨论,网址为 :training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用