This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP配置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA197, TINA-TI, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664902/opamp-configuration

主题中讨论的其他部件:OPA320OPA197TINA-TILOG114

我要求 运算放大器输入从60 nA到120 uA,我需要0到3伏输出。

 是否有任何电路建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parviz,

    60nA至120uA正好处于~Ω 3.5 数十载输入范围(60-600nA,600nA-6uA,6-60uA,60-120uA)的边缘 ,通常位于线性解决方案所能实现的目标的远端。  

    我们建议尝试下面链接的TI电路所示的电路配置。  介绍了该电路,并提供了有关如何设置输出传输功能的输入以及如何选择所需的带宽运算放大器的设计步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OPAMP_5F00_SCH.pdfHi;

    附件是原理图,我的结果没有我想要的线性,请您发表一些意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Parviz,

    在互阻抗应用中应用OPA320时,其输出电压将是输入电流源产生的电流乘以反馈电阻值的乘积。 如果输入源在其电流范围内显示线性响应,则OPA320将在指定的输出电压摆幅范围内产生几乎相同的线性行为。

    当输出电压水平接近运算放大器的摆动限值时,则为例外情况。 如果OPA320输出负载最小,则它在电源限制的几毫伏范围内摆动。 在电路中,电源电平为+5 V和0 V,因此输出将显示线性响应,从接地上方数十毫伏(0 V),到电压低于+5伏数十毫伏

    如果输出电压确实需要从0 V摆动到5 V,则最好使用更高的电压运算放大器,并通过双(+/-)电源为其供电。 由+/-6V或更多电源供电的OPA197精密运算放大器应能在应用中正常工作。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好;
    我同意您的说法,请您模拟我发给您的示意图并将结果发送给我,以便我与我的比较吗?
    可能是为了实现(附图)我需要的是使用对数运算放大器吗?
    请提供建议
    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parviz,

    如果假设OPA320输出负载较轻, 然后,输出摆动范围将从+10 mV到+Vs 4.990 ,对于Vs =+5 V。在OPA320上使用100 k反馈电阻器时,输入电流范围将在低端限制为100 nA。 高端为50 uA。当然,这是比您尝试适应 的6 nA到120 uA更窄的范围。

    保持与线性输入电流相关的线性输出电压将需要保持输出不会像前面所讨论的那样摆入导轨。 将小型 共模电压(VCM)应用于同相输入,然后设置 互阻抗增益,使输出保持在线性范围内,即可完成此任务。 下面显示的是TINA-TI模拟电路,其OPA320配置 用于+VCM 0.25 V, 互阻抗增益设置为37.5 kV/A 输出 的范围从大约0.25 V 到4.75 V。  显示输出电压与输入电流的线性图和对数图。  

    如果您认为您想考虑为应用程序安装日志放大器,请查看LOG114。 它用途广泛,易于应用。 以下是LOG114数据表的链接:

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程