This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:增益计算错误?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/662548/ina126-error-in-gain-calculation

部件号:INA126

I使用INA126放大高侧电流感应电阻器(0.01欧姆)。

在我的测试中,Vload为1.03V

负载为90欧姆

V (rsense)为170uV

增益电阻RG为34欧姆->增益= 2357

INA126输出为33mV ->增益~200

我知道这些数字是不能加起来的。 我有一些噪音,我的设备不适合测量低于mV的电压。

此外,如果输出电压为0,则INA126输出低于0。

INA使用开氏连接直接连接到电阻垫。

ina126由+12V,-5V供电,参考引脚连接至GND (如图所示)。

我不明白发生了什么。

您是否知道发生了什么以及为什么收益如此之差?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    根据数据表中的公式,RG值是正确的。 我将运行一些电路模拟,如果发现任何问题,我会通知您。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    我对这种设计有一些顾虑:

    1)第一个是输入端用于读取负载电压的ADC。 尽管它取决于ADC,但我认为使用所示的配置不会获得非常准确的读数。 更好的方法是使用放大器缓冲负载电压,以驱动低阻抗的ADC。

    2)我的第二个问题是如何确定并联电阻器的压降。 使用1.03V电源时,您不可能在具有90欧姆负载的并联电阻器上看到170uV下降。 我这么说的原因是因为这意味着通过并联电阻器的电流为17mA。 流经负载电阻器的电流将导致1.53V的电压,高于您的电源电压! 这意味着电流实际上是从负载流入您的电源。

    3)最后,根据您看到的读数,我认为您是使用ADC测量输出电压。 但是,有了如此高增益配置的INA126,我可以自信地说,只要有任何转换器,您就无法从ADC获得准确的读数。 如果您使用的是具有很长采集时间的8位转换器,那么您也许可以摆脱它,但否则您将需要更多带宽来驱动ADC。 要解决此问题,您需要再次添加具有足够带宽的缓冲放大器和正确选择的输出滤波器,以获得准确的结果。 作为快速测试,我建议断开ADC并使用万用表测量INA126的输出。 我还会仔细检查输入,以确保您看到的值正确。

    如果您看到的电压未从ADC读取,并且您已验证输入信号处于正确水平,则问题可能出在其他地方。 助熔剂污染是另一个常见问题,可能会导致读数无效,因此您可能还需要确保正确清洁主板并消除任何多余助熔剂,因为这会导致寄生路径导致电流在其无业务的地方流动!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您Zak和Errol, 感谢您的回答。

    要回复您的评论Zak,  

    1和3。 感谢你的意见。 我在设计阶段没有看到这一点。 所以,我将尝试使用标准的3运算放大器仪器运算放大器。

    2.我同意你所说的量度有问题,我不明白问题在哪里。 我认为问题可能来自我的数字万用表,它对于紫外线测量不够精确,或者可能是因为这样的事实:1.03V电压来自降压调节器(1.5MHz)。 电压纹波为2mV,峰值为30mV,在PWM频率下有一些LC振铃。 但是,由于该运算放大器是差分的,我本以为噪音会被消除。 此图显示发送至Rsense上GND的信号。 我在交流模式下进行测量以消除直流偏移。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教,

    标准的3运算放大器INA将为共模抑制和ADC驱动提供更好的性能,因为输出级的带宽与增益无关。 但是,这些设备通常仍然是低带宽设备,根据您尝试驱动的设备和转换器的速度,您可能仍需要转换器和INA之间的缓冲区。 INA的CMRR将降低输出振荡的振幅,但为了获得更好的性能,我建议在输入上包括一个过滤器。 我附上了显示这些更改的示例TINA文件。

     e2e.ti.com/.../INA126-Output-Error.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Zak,

    我将根据您的建议修改我的设计。 非常感谢您的帮助!