Other Parts Discussed in Thread: INA126
I使用INA126放大高侧电流感应电阻器(0.01欧姆)。
在我的测试中,Vload为1.03V
负载为90欧姆
V (rsense)为170uV
增益电阻RG为34欧姆->增益= 2357
INA126输出为33mV ->增益~200
我知道这些数字是不能加起来的。 我有一些噪音,我的设备不适合测量低于mV的电压。
此外,如果输出电压为0,则INA126输出低于0。
INA使用开氏连接直接连接到电阻垫。
ina126由+12V,-5V供电,参考引脚连接至GND (如图所示)。
我不明白发生了什么。
您是否知道发生了什么以及为什么收益如此之差?
非常感谢