This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6002:TLV6002,TLV272和OPA2376的温度相关性数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, TLV272, TLV6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665245/tlv6002-temperature-dependency-data-for-tlv6002-tlv272-and-opa2376

部件号:TLV6002
主题中讨论的其他部件:OPA2376TLV272

是否可以共享TLV6002,TLV272和OPA2376的温度相关性数据?

 

我们的客户正在为他们的下一代系统开发这些设备,然后他们想知道输入电压噪声在-20C ~ 70C范围内的变化情况。

 

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ninagawa-san,

    您正在查找有关输入电压噪声如何随温度变化的信息? 遗憾的是,我们没有为我们的设备描述这些信息。 我建议您查看此帖子并阅读链接的文章。 它将为您提供一些有关估计温度下的电压噪声偏移的指南。

    e2e.ti.com/.../240.7159万

    我希望能回答您的问题,
    保罗