This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:输出阻抗

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/663618/ina199-output-impedance

部件号:INA199
主题中讨论的其他部件: TLV2333

您好,TI 员工:  

据说,根据Ina199( 8.4 3)的设计,我可以消除参考电位对阻抗的影响。

我需要输出阻抗小于5kΩ Ω。

请您与我分享对地或VCC电阻的参考引脚电阻值是多少?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack您好!

    8.4 3部分中的电路是如何取消由电阻分压器网络产生的高阻抗参考电压源的示例。 您可以通过将输出电压感应为差分信号来消除加载参考引脚的影响,而不是将输出引脚感应为接地。 因此,ADC输入信号随实际实时参考电压的任何变化浮动。

    我不清楚您指的是什么输出阻抗,但您可以通过参阅INA199数据表中列出差分放大器内部电阻值的图22来确定REF输入阻抗。

    如果您有更多问题,请回复。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jack,

    因此,您可以获得尽可能多的信息,请在我们的常见问题页面中查看这篇文章,其中涵盖了参考阻抗的影响。
    e2e.ti.com/.../3602.effect-of-external-resistors-on-vref-on-cmrrgain-error

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Peter:

    这是Gorgech Industrial的David,我是Jack的客户,我向Jack和TI提出这个问题,我们设计Kilo-Watts BLDC电机驱动器,并使用TLV2333检测电机浪涌电流。

    我们使用EMC MTF551N BLDC MCU+TLV2.3333万 OPAMP IC驱动BLDC电机,在这种MCU ADC通道中,它建议输入阻抗必须 低于5k Ω,如果超过5k Ω, MCU ADC通道将无法识别OPAMP信号。

    我为TLV2333尝试了差动OPAMP电路的300+15K欧姆电阻(增益为50倍),MTF551N MCU ADC通道可以识别 OPAMP的信号, 但TLV2333 OPAMP IC将由电动机浪涌电流消耗(电动机最强的浪涌电流 将超过38安培)。

    我查阅了INA199数据表,它建议使用差动OPAMP电路 电阻器,在20k ~ 1M欧姆之间更好,在这些电阻值范围内,我们的MCU无法识别TLV2333 OPAMP信号,如何取消MCU和TLV2333之间的高阻抗? 我查看第13页的INA199数据表,它显示了用于取消高阻抗的电路原理图,但它没有标记电阻值,我不知道用于取消MCU和TLV2333之间高阻抗的电阻值,感谢您的帮助!!

    此致,

    黄子华

    高尔泰实业有限公司

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    感谢您与我们联系。 我很乐意与您合作。

    我在网上找不到MTF551N,但我认为ADC需要什么来驱动它的阻抗小于5千欧。 这意味着TLV2333的闭环输出阻抗(Zout)需要小于5千欧。 TLV2333具有2千欧的开环输出阻抗(Zo)。 您可以计算Zout具有:

    Zout = Zo*ACT/AOL = 2千欧* 50/10^7 = 10毫欧。

    其中ACL =闭环增益,AOL=开环增益。

    总体而言,反馈电阻器的大小不应影响Zout。 我很好奇为什么TLV2333实际上正从浪涌电流中燃烧。 是因为300欧姆太小。 我需要详细了解这一点。 我还好奇您是如何在增益为50V/V时驱动具有TLV2333的ADC的 这意味着您的闭环BW是7kHz,这在驱动ADC时相当低。

    INA199已经是一个闭环设备,其Zout应该相当低,肯定小于5千欧。 该器件还具有80kHz,30kHz和14kHz的闭环BW,具体取决于增益。 因此,您不需要INA199输出中的电阻器来取消Zout,因为Zout已经很低。 这是INA199数据表第13页中显示的内容。 此外,INA199的BW A比TLV2333高,因此您可以更快地采样ADC,不会损失任何稳定时间。

    如果您想知道增益变体的内部电阻器是什么,请参阅第15页。

    希望这有所帮助。
    Peter Iliya
    电流感应应用