This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2241:电源旁路

Guru**** 1182570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2241, TLV2401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665121/tlv2241-supply-bypassing

部件号:TLV2241
主题中讨论的其他部件: TLV2401

极低电流TLV2241以及其他几个TI运算放大器包括在应用信息中的样板文件声明“将6.8 UF钽电容器与0.1 UF陶瓷并联使用
电容器。' 我们计划仅使用接近TLV2241的典型0.1 uf电容器,该电容器在具有100千欧负载的单位增益随动件配置中以5.8 电压工作,并在英寸内使用另一个0.2 UF电源旁路。 我们很难理解为什么需要另一个6.8 UF钽(甚至是陶瓷)电容器,因为这通常不被认为是必要的。 TLV2241,TLV2401和其它TI运算放大器是否具有特殊的功能,这些放大器包含类似的警告,因此需要增加电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    虽然为具有快速瞬变的电路配备良好的储电池是一个好主意,但对于TLV2241等低功耗设备,则不需要使用此储电池。  由于TLV2241在其输出上具有适度的转换速率能力,因此您将电容限制为0.1uF的计划是有效的。  即使TLV2241是一款速度更快的器件,也不需要将大容量电容器放置在靠近放大器的位置。  高速充电响应将来自较低值的电容器值,例如0.1uF。  大容量电容器有助于补充较小值电容器上的丢失电荷,从而稳定放大器看到的电压。  在这种情况下,将大容量电容放在板上的某个位置就足够了。  您只想避免在系统中的另一个PC板上使用大容量电容,因为在该板上需要通过长电缆补充电量。

    感谢您提请我们注意这一点,我们将在未来提供更精确的旁路电容建议。

    卡盘