This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2595:如何将cc2595 amp与CC2500连接?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664016/cc2595-how-to-interface-cc2595-amp-with-cc2500

部件号:CC2595
主题中讨论的其他部件:CC2500

我正在尝试使用cc2595前端放大器来提高CC2500的传输功率性能。 考虑到收发器和放大器之间所需的匹配,我无法找到评估设计所需的文档。 你能帮我吗? 是否有任何类似的参考设计来了解我应该怎么做?

非常感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2595的输入阻抗为50欧姆,典型输入回路损耗为15 dB。 我不熟悉CC2500的详细信息,但我认为您只需级联这些器件即可提高输出功率。 这当然是CC2595增益块的意图。 没有使用此组合的参考设计,但如果需要,您可以级联各个EVM。

    --RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ Hopper,感谢您的回答!
    那么,只要50欧姆的线就足以实现良好的射频性能了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 可以了。 --RJH