This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832EVM-50:通过Matlab使用用于EVB的USB接口进行SPI控制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832, LMH2832EVM-50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665085/lmh2832evm-50-spi-control-via-matlab-using-usb-interface-for-evb

部件号:LMH2832EVM-50
主题中讨论的其他部件:LMH2832

您好,

我正在尝试开发ATE软件来控制具有Matlab的LMH2832EVM-50的增益。 由于EVB已经有USB接口,我想利用现有的连接。 但是,如果您知道如何通过USB或LMH2832控制GUI软件与Matlab控制一起使用Matlab进行控制,您能提供建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youngho,

    很抱歉,我们没有LMH2832控制GUI软件或Matlab源代码。 我们的大部分软件都是用LabVIEW编写的,我认为您应该能够获得支持。 LMH2832 USB接口通过FTDI设备(FT245RL),您可能需要与他们一起检查是否有用于控制该设备的MATLAB代码。

    此致,
    Rohit