This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:IADJ引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664944/ths6182-iadj-pin

部件号:THS6182

您好,

请问您能告诉我如何使用IADJ PIN吗?
数据表中未对其进行说明。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Shimizu-san,

    Iadj引脚应通过电阻器连接至接地。 在THS6182数据表中,此电阻器为0欧姆,以便在最大偏置电流设置下操作器件。 使用Iadj引脚设置偏置电流后,偏置引脚1和2可用于更改设备的偏置条件。 我不建议让Iadj引脚保持打开状态,因为电源电流将大幅下降并导致设备工作不正常。

    此致,
    Rohit