This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:输出端口的ABS-Vol

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/664938/opa2376-abs-vol-for-output-port

部件号:OPA2376

您好E2E:

请告诉我输出端口的绝对最大电压。
最初,我将对输出端口应用任何偏置电压。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Acguy,

    您可以将I/O引脚(包括输出)驱动至超出电源导轨0.5V。 由于所有输入/输出引脚在两个导轨上都包括反偏置ESD二极管,因此在 导轨上方或下方驱动超过0.5V的输出需要将电流限制为10mA -这可以通过添加适当大小的串行输出电阻来实现。